This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:1MHz 工作频率下的瞬态响应较差

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971027/tlv61048-poor-transient-response-with-1mhz-operation

器件型号:TLV61048

对于配置为以1MHz、3.5V 至6V 的频率运行的 TLV61048、我看到瞬态响应不佳。 我怀疑输出电容是 C3216X5R1E336M160AC (请参阅随附的)。 SRF 恰好在开关频率下。

评论?

e2e.ti.com/.../C3216X5R1E336M160AC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否分享瞬态响应的波形? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试为您获取图。

    您是否认为升压稳压器的输出电容的 SRF 通常低于稳压器的工作频率并不正确? 查看 TI 应用手册 SLTA055。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    最好放置一个 SRF 高于稳压器工作频率的陶瓷电容器、这样纹波就会更小、开关期间的 SW 振铃也会更小。

    请分享原理图和瞬态波形。 谢谢你。