This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:TPS54233上的 EMC 噪声

Guru**** 608265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233, TPS65400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978940/tps54233-emc-noise-on-tps54233

器件型号:TPS54233
主题中讨论的其他器件: TPS65400

尊敬的支持:

在我们的产品上、我们使用 TPS54233、通过近场探针可以检测到该组件上的大量噪声。 所有其他组件都是静音的。 如果您可以看到设计中有任何错误、您是否可以查看该设计?

借助 TPS54233DR、我们将17.1V-18.9V 转换为13.30V @ 1A。 转换后、我们使用第二级降压转换器调节电池充电电流、最大电流为0、9A 有关详细信息、请查看附件中的 PDF。

感谢您的支持。

此致、

Blaz

e2e.ti.com/.../Documentation_5F00_VG_5F00_v1.4.1_5F00_11012021.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持人员:  

    我已经进行了额外的测量、其中根据 WBDesign 计算的值更改了降压转换器上的组件值。 即使我更改它们、  我们也看不到 TPS54233上的噪声有任何变化。 如果我们使用10uF C1和 C4电容器、我们看到的唯一变化是、但在本例中、输出充电电流也会下降。 我们不知道为什么会发生这种情况。  

    附件中是我们进行的测量。  

    此致、  

    Blaz  

     e2e.ti.com/.../VyperGo_5F00_EMC_5F00_U2.docx

    e2e.ti.com/.../5444.WBDesign3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaz、

    我有一些问题可能需要您的帮助:

    1) 1)在休息结果中、"同轴保持"和"同轴保持"是什么意思? 是在 TPS54233上测量的限制还是最大/最小值?

    2)绿色曲线是什么意思?

    3)您是否说通过更改 C1/C4、TPS54233无法提供1A 电流?如果是、请先解决此问题、C1/C4应能够配置为10uF

    4)您是否曾尝试在仅检查 TPS54233性能的情况下断开第二级降压稳压器?

    5)如果可能、您能否与我们分享布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我的答案如下:

    1) 1)在休息结果中、"同轴保持"和"同轴保持"是什么意思? 是在 TPS54233上测量的限制还是最大/最小值

    最大保持是最大测量噪声、最小保持是无噪声线

    2)绿色曲线是什么意思?

    绿线是组件的电流测量装置的前端、目前介绍了这些组件。  

    3)您是否说通过更改 C1/C4、 TPS54233 无法提供1A 电流?如果是、请先解决此问题、C1/C4应能够配置为10uF

    是的、这是它的外观、但我不理解为什么。  

    4)您是否曾尝试在仅检查 TPS54233 性能的情况下断开第二级降压稳压器?

    我计划今天尝试一下。  

    5)如果可能、您能否与我们分享布局?

    以下布局:e2e.ti.com/.../2046.Documentation_5F00_VG_5F00_v1.4.1_5F00_11012021.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Blaz  

    看起来 C1和 C4会影响稳定性、让我们首先使 IC 的工作更加稳定。  

    注释:  

    1. C7和 C10的价值是什么?  

    建议更改补偿电路、使其与 Webench 设计相同。  

    2.对于输入电容器、C1的 ESR 是多少?  

    建议根据 Webench 设计保持 C1与另一个2*10uF MLCC 并联。  

    3.对于输出电容器、C4的 ESR 是多少?  

    建议将 C4更改为2*10uF MLCC。  

    进行这些更改后、检查输出电流是否可高达1A?  

    有关 EMI 测试的一些注释:  

    1.您关心的频率范围是多少? 它是100MHz 至400MHz、对吧?  

    2.我在您的测量中没有看到噪声限制、您能展示一下吗?  

    另一个器件 TPS65400存在 EMI 情况、其外观与您的情况类似。  

    有一个参考设计可供您参考。  

    简 而言之、对于100MHz 至400MHz 的发射、建议在 VIN 引脚处添加共模扼流圈、EMI LC 滤波器和许多小值电容器等。