This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:绝对最大输入电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977507/tps7a4101-absolute-maximum-input-voltage

器件型号:TPS7A4101

大家好、

我们在  24V 电力线(16V 至37V)中使用 TPS7A4101器件、这可能会面临浪涌/EFT/ESD 瞬变。 我们计划从 LDO 获得12V 输出。

我们在输入端提供了钳位电压为58V 的浪涌保护器件。 因此、在浪涌/ESD 瞬态电压期间、我们可能会在80微秒内产生58V 电压。  

考虑到 TPS7A4101的绝对最大额定值为60V、请确认其是否可用于此应用。

此致、

M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAmarnath:  

    Vin 的最大电压为60V、瞬态电压钳位在58V 时、该 LDO 将适用于此应用。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的支持。

    LDO 是否会在浪涌/EFT 事件期间保持稳压状态?

    此致、

    M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAmarnath:

    只要最小直流电压仍然高于 Vout + Vdrop、LDO 就会在浪涌期间保持稳压状态。 在浪涌期间、输出可能会看到一些尖峰、您可能会发现图14是输入暂态的示例。  

    此致、  
    Jason Song