This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:VDD 范围

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978683/tlv803e-vdd-range

器件型号:TLV803E

您好!

您可以在数据表说明中确认 VDD 范围吗?

P1显示
 •确保了 VDD = 0.7V 至6V 时的复位/复位

P6显示  

哪些信息适用于 VDD 范围? 我想 P1信息不正确。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    当 VDD 高于 VPOR 时、/RESET | RESET 引脚正常工作。  对于 TLV803E、VPOR 为0.7V (最大值)。

    我希望我已经回答了你的问题。  如果您有任何其他问题、请随时告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    非常感谢您的评论。

    BTW、数据表时序图没有在上电后将 RESET 引脚设置为高电平的条件。 时间是 TD 时间吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    加电期间、还有一个(tSTRT)时间未显示在波形中。  tSTRT 时间是 IC "唤醒"的时间。  因此 、加电期间/RESET 引脚变为高电平的总时间为 tSTRT + TD。  根据 VDD 和温度等不同条件、tSTRT 应小于300uS。  请参阅下面的内容。