This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:断电序列

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972149/tps65910-power-down-sequece

器件型号:TPS65910

您好!  

我计划将 TPS65910用于 AM335x。  

TPS65910将为 AM335x 和 LTE 模块供电。  

在关闭应用中的电源时、有一个重要的点。  

如果按下电源开关、则 LTE 模块先关闭、然后所有电源都关闭。

但 我认为可以首先关闭 LTE 模块。

按下开关后、AM335x 能否先关闭 LTE 模块、然后关闭所有电源?

 按下开关时、是否所有电源立即关闭?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否查看 TI.com 上名为"TPS65910Ax AM335x 处理器用户指南"的文档?

     请与我们分享 您如何为 AM335x 和 LTE 模块供电? 像方框图?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我的问题含糊不清。

    我想知道使用 PWRON 开关的断电序列。

    我总结了我想要知道的内容。

    1. PMIC 在上电时检测到开关按压时有什么作用?

    2.按下 PWRON 开关时、处理器如何识别该开关?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     让我尝试回答您的以下问题:

    1. 在 PMIC 上电时、当按住 PWRON 按钮6秒时、它 会生成中断 INT_STS_REG.PWRON_LP_IT;如果应用处理器在2秒内未清除此中断、 操作将记录为断电事件、因此断电序列开始。
    2. 读取 INT_STS_REG.PWRON_LP_IT 位。  

      有关更多详细信息、请通读文档:适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南(修订版 F)