This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:TPS54560B-Q1 24V 输出电路不工作

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978720/tps54560b-q1-tps54560b-q1-24v-output-circuit-is-not-working

器件型号:TPS54560B-Q1

嗨,

我使用 TPS54560B-Q1设计了一款降压转换器,我采用了 webench 设计工具中的参考设计,使用了中提到的相同值,我附加了下面电路的图像,请找到它。

问题是无法测量输出电压为24V、而是获得0.9V 的输出电压。 在对其进行仿真时会提供所需的输出、但当我们尝试它时、我们无法获得所需的输出、您能帮助我们解决此问题。

正在等待您的回复

谢谢你。

PFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshith、

    请再次附加原理图。 第一次连接不正确。

    谢谢、

    Sam