This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:使用 BQ25150检测过流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972010/bq25150-detecting-overconsumption-with-the-bq25150

器件型号:BQ25150

大家好、

 在 BQ25150以下的客户情况下、我希望获得您的帮助:
根据客户:

-将电池插入 BQ 时,可以看到40至50uA 的电流消耗,而在运输模式下(插入电池时的默认模式),电流消耗应该仅为10nA。
-当电池电压超过4V 时,BQ 消耗大约440uA
-当电池的电压恢复到3.86V 以下时,电流消耗恢复到40uA

下面是 BQ25150的客户原理图 、并注明"目前还没有 VUSB":


如果您对客户有其他问题、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这听起来就像是芯片处于唤醒状态并且正在运行。 在该模式下、它们能否测量 VDD 和 PMID 电压?

    连接电池后、这些参数测量多长时间?

    此致、

    Gautham

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是有此问题的客户。 最后、我们发现这是我们的故障:我们使用连接到电池并由 LDO 输出控制的 MOSFET 来管理电池电量耗尽情况(我们无法访问 PMID)。 实际上、晶体管的内部二极管将电池连接到 BQ25150的 IN 引脚、因此过压来自该引脚。

    感谢您的快速回答、并对"假"问题表示抱歉!

    此致、

    吉兰姆