This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:PSpice 仿真中的警告

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978487/ucc27212-warnings-in-pspice-simulation

器件型号:UCC27212

您好!

我正在尝试使用 UCC27212仿真电路。 但是、当我启动仿真时、我会收到以下警告:
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

模型/库中是否有缺失?
我担心这会干扰我的仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ludwig、

    感谢您关注 UCC27212。 我假设 U1和 U2是 UCC27212驱动器件。

    您能否确认仿真是否运行并执行、但您看到这些警告?

    驱动程序模型确实会复制有关延迟、驱动强度、UVLO 等的实际器件行为、因此我不确定这些警告是指什么。

    如果仿真正在运行、您可以快速检查传播延迟是否与 LI 至 LO 信号和 HI 至 HO 信号的16-20ns 数据表规格相似。 这将确认器件按预期工作。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、