主题中讨论的其他器件: TPS2116、 TPS2121、 BQ24295、 BQ21040
尊敬的 TI 团队:
我已将 LM66100用于双电源轨 Oring。 我想知道、该电路在所有情况下都能正常工作。
蓄电池充电状态:蓄电池0V 并将电压从 0V 增加到4.3V (基于充电电流)
蓄电池放电条件:从4.3V 2.8V 到0V。
Jebin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我已将 LM66100用于双电源轨 Oring。 我想知道、该电路在所有情况下都能正常工作。
蓄电池充电状态:蓄电池0V 并将电压从 0V 增加到4.3V (基于充电电流)
蓄电池放电条件:从4.3V 2.8V 到0V。
Jebin
您好、Dimitri、
电压轨之间的最小电压差是多少?
TPS2116 或 TPS2121是否可 用作动态电源路径管理控制器来代替 BQ24295 (用于电池充电规划、使用 BQ21040)?
将 BQ24295替换为 TPS2116和 BQ21040的原因是当电池电量耗尽并变为0V 时、电池无需充电几天。 在这种情况下、BQ24295输出不像数据表中提到的那样维持3.7V。 要达到3.7V、需要花费5-10分钟的时间! 在此期间、我们的主机控制器(主机最小电压为3.4V)将持续重新启动、并且一些内存块损坏。
请告诉我、这种组合能否解决我的问题。
Jebin
Jebin、
在 LM66100的配置中、一旦电池电压降至您拥有的3.3V 电源轨以下几个10s mV、就可以在此处使用电阻分压器来调节电压、但我并不常见。
电源多路复用器的优势在于、您可以在从电池切换到 PRI_3.3V 电源时使用电阻分压器进行配置。 例如、您可以将其配置为以1.5V、2.2V 的电压进行开关。 此外,您还可以添加迟滞、可选电流限制和 OV,并且两个通道都使用背靠背 NFET,与具有单个 FET 拓扑的 LM66100相比,它们在阻断反向电流方面非常有效。 此外、电源多路复用器可以从3.3V 或3.7V 电源取电、以在线电源为准。 这意味着 IC 将始终开启并监控两个电源。
缺点是您使用 Powermux 提出的解决方案没有集成的升压功能。
最好
Dimitri