请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 主题中讨论的其他器件: TPS92314
大家好、
我们正在以下条件下寻找合适的器件/解决方案。
*功率因数请求 vale 为必填项。
[我们的条件]
输入:85VAC 至230VAC
输出:5Vdc / 1A (最大值)
功率因数:0.7至0.9
您能告诉我们一份合适的器件/解决方案和测试报告吗?
顺便说一下、我发现 PMP6740、但条件不同、功率因数低。
我们需要 PMP6740等测试报告来满足我们的条件。
PMP6740
https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvu532/slvu532.pdf
此致、
隐藏