This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:OVP、绿色模式

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976988/ucc28600-ovp-green-mode

器件型号:UCC28600

您好!

我正在通过应用 UCC28600来设计100W 反激式电路板。

由于偏置电源用作外部施加的电源、因此不使用辅助绕组。

在这种情况下应如何应用 OVP 引脚?

此外、输出电压是通过初始设计获得的。

问题是总负载电流为3A、但输出电流降至1.2A 以上。

频率为40kHz。

即使根据数据表减少了 RCS 或增加了 RPL、也没有变化。

我认为它保持在绿色模式。  

我应该怎么做?

此致、

光云。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwangwoon、

    请让团队在2月8日星期一之前对此问题做出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要用于 QR 设计的辅助绕组。  这可能是控制器无法正常工作的原因。  我建议使用具有辅助绕组的变压器、以下链接将为您提供 Webench 设计计算器、帮助您进行设计。

    此致、