This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:请查看原理图、也有几个问题。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976980/bq24298-please-review-the-schematic-also-have-few-questions

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件: BQ24296M

您好、TI 专家、

我的客户考虑使用 BQ24298作为其产品、因此请查看下面的原理图。

让我知道是否有需要修改的东西。

下面是几个问题;

SW 引脚的最大输出电流是多少? (pin19/pin20 ->标记为 SYS 电压)、我们在表7.3中找到 I_SYs=3.5A。 请检查是否正确。

VREF 电压的建议电压是多少? 实际上、我们为 MCU 的 IO 使用3.0V 电压。 可以对 VREF 使用3.0V 电压吗?

关于\QON 引脚、我们了解到我们可以通过适配器或 I2C 通信或\QON 引脚上的 H->L 转换来打开 BATFET。

那么、我们不能使用\QON 引脚吗? 如果我们不使用它、我们是否可以将其保持为悬空状态? 还是连接到 GND/VREF?

关于 U1和 U8 FET、有时我们需要器件的7A 以上的大电流、因此我们希望将适配器电源直接旁路到器件的 VSYS 引脚。 当然、这2个 FET 由 GPIO power_PTH/power_PTH2控制。 请检查此概念是否正确。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24298类似于 BQ24296M。

    请参阅7.3 d/s 上的建议运行条件

    Vref 实际上是 REGN 电压。

    3.当然可以。 如果不使用、则使/QON 悬空。

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢你的答复。

    您对问题4的看法是什么? 它是否正常运行?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    对于充电器、这不是正常的设计。 最好在电路板上尝试。 请注意、SYS 上的最大电压为6V、直接连接 SYS 的较高 VBUS 可能会导致损坏。

    谢谢、

    宁。