各位同事好!
我们的客户当前将用于所有 i.MX53板(对话框 DA9053)的 PMIC 即将停产。
他们发现有2个以上的 NXP 替代方案、但似乎没有人可以支持从5V 开始的转换。
因此、NXP PMIC 需要一个大约3.8V 的预稳压器。
使用2个组件而不是1个组件对客户来说非常烦人。
他们对组件进行了快速了解、并想问一些问题:
- TPS659106针对 i.MX53进行了预编程、但需要用于 DDR3L 存储器和 CPU 的外部直流/直流转换器、这是正确的吗?
对于此产品、它们使用 WEC7或 Yocto Linux。
- 此 PMIC 是否具有两个操作系统驱动程序?
此致、
Candas