Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27282-Q1 大家好、
按照 UCC27282-Q1数据表(第8.2.2.1节)中的指示、我将计算自举电容器的值。
我的输入数据为:
- VDD = 10V
- Qg (MOSFET 栅极电荷)= 178nC
-开关频率= 20kHz
因此我选择 了470nF 25V X8R SMD 多层陶瓷电容器 (Murata GCJ188R91E474KA01)。
在上一节7.3.6 (负电压瞬态)中,我读出从 HB 到 HS 的电容器必须具有低 ESR,因此:
-我选择的电容器是否不适合应用?
自举电容器是否必须是电极?
此致、
Lorenzo