This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:如果 OUT 引脚上存在30us 的负1.1V 电压、是否存在任何风险?

Guru**** 2506485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975874/ucc27524-is-there-any-risk-if-a-negative-1-1v-present-on-out-pin-for-30us

器件型号:UCC27524

大家好、

在我客户的系统中、在特定条件下 OUT 引脚上存在负1.1V 电压、持续时间约为30us。 DS 提到 OUT 引脚不能低于0.3V、是因为连接在引脚上且低于0.3V 的内部寄生二极管会导通该二极管吗?

如果像30us 这样的极短脉冲对此可以吗? 是否还有其他建议可防止器件损坏? 例如限制电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    -1.1V、在30us 下、违反建议的工作条件和最大绝对值、这可能导致驱动器超出规格运行和/或随时间损坏。

    我建议在 OUTx 引脚上钳位二极管、以将 OUT 信号保持在建议的工作条件内。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    您建议客户在 OUT 引脚处添加哪种类型的钳位二极管?

    我的客户已经在 OUT 处添加了一个二极管、但仍然看到-1.1V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接了波形、EN_DSG 和 EN_CHG 是 OUTx 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接了波形、EN_DSG 和 EN_CHG 是 OUTx 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    有关钳位二极管的信息、请参阅随附的用户指南中的图1。

    如果您有其他问题、我将向您发送一封电子邮件、我们可以在其中跟进。

    同时、我将把这个线程标记为"已解析"。

    此致、

    -Mamadou