This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:PGND 引脚连接

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975640/tps56c215-pgnd-pin-connection

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件: TPS568215

您好!

 

我的客户考虑在其当前 PCB 上将 TPS568215替换为 TPS56C215、因为 TPS568215的交货周期目前太长、并且与 P2P 兼容。

 

他们对 PGND 引脚连接有一个简单的问题。

TPS56C215数据表显示“用短迹线连接到 AGND”,但 TPS568215数据表没有显示,原因是什么?

如果 PGND 引脚未在 TPS56C215上用短迹线连接到 AGND 引脚、会导致什么情况下发生严重错误?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    实际上、在 TPS568215数据表中、图42显示 AGND 通过短迹线连接到 PGND。 因此、TPS56C215和 TPS568215 AGND 和 PGND 均应采用短迹线进行单次连接。

    如果 AGND 未连接至 PGND、AGND 将悬空、不能用作参考接地。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lishuang、Andrew、

    感谢您的回答。
    是的,客户的 PCB 布局基于数据表上的布局示例。

    此致、

    希拉诺