This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:未连接电源时的输入电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975554/bq25120a-voltage-on-input-when-no-source-is-connected

器件型号:BQ25120A

我注意到、我会在 Vin 引脚上调用反向驱动。  当没有连接输入源、连接了电池并且充电器 正常运行时、存在大约1.6V 至1.8V 的电压。 对于3.31至3.37V 范围内的电池电压、该电压升至大约2.0V、但随后再次稳定下来。

这是否是一个问题的预期或指示性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    这种行为是不可预料的。 如果是隔离式的、如果未连接电压、器件不应在 IN 引脚上看到任何电压原因。 请确保电路的其他部分不会将电压驱动回 IN 引脚。