请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36520 主题中讨论的其他器件:LMR14020-Q1、
尊敬的先生/女士
我的客户正在寻找具有以下规格的 IC。
1.车辆规定。
2.输入电压:7V~40V。
3.频率可在27V 以下执行。
输出电流:2A 或更高。
我记得 TI 的降压 IC 都支持扩频,但它们并未在规格中专门描述。 我仍想确认。
该 IC 是否支持扩频?
此致、
黄上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士
我的客户正在寻找具有以下规格的 IC。
1.车辆规定。
2.输入电压:7V~40V。
3.频率可在27V 以下执行。
输出电流:2A 或更高。
我记得 TI 的降压 IC 都支持扩频,但它们并未在规格中专门描述。 我仍想确认。
该 IC 是否支持扩频?
此致、
黄上
你好,
LMR36520不适合这种情况。 建议使用 LMR14020-Q1、该器件符合这些 规格并具有良好的价格。
否。,LMR36520未通过 AEC-Q100认证。
2.是的。
LMR36520采用峰值电流控制模式、频率固定为400kHz。 但它将在轻负载时进入 PFM 模式。 如果您需要在所有输入和所有负载范围内具有恒定频率的器件、建议使用 LMR36520F。 LMR36520F 将在轻负载时进入 FPWM 模式。
4、可以支持2A 输出。
LMR36520不支持扩频。
BR、
维克多