This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:扩频功能

Guru**** 2505975 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975405/lmr14020-q1-spread-spectrum-function

器件型号:LMR14020-Q1

我的客户正在寻找具有以下规格的 IC。

1.车辆规定。
2.输入电压:7V~40V。
3.频率可在27V 以下执行。
输出电流:2A 或更高。

我记得 TI 的降压 IC 都支持扩频,但它们并未在规格中专门描述。 我仍想确认。
该 IC 是否支持扩频?  

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

     

     1. 是的、LMR14020-Q1的额定值 为汽车级(符合 AEC-Q100标准)。

     2. 是的、 它可以在4~40V 输入电压下工作。

     3.  您想要使用的目标开关频率是多少? 是否要在所有输入范围内使用相同的频率? 如果您能更详细地描述这个问题、我将不胜感激。

     在 大多数情况下、它可以支持2A 输出。 输出电压是多少?

     并非所有 TI 的降压转换器都支持扩频。 但我很高兴告诉您  、LMR14020-Q1中的一些器件支持扩频。  它们可以在中心频率范围内提供±6%的频率抖动。 请查看下表以了解详细的器件型号。

    BR、

    维克多