This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:3.3V 信号周期性地发生凸点

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159793/lmr16006-periodically-bumps-in-3-3v-signal

器件型号:LMR16006

如下图所示、我的3.3V 信号会周期性地发生碰撞。

对于我的设计来说、这些凸点太大、无法在4-20mA 环路信号的应用中接受。

流经 LM16006的电流约为3.5mA。  

下图显示了如何使用组件选择来实现 LMR16006。 输入电压为24V、但设计需要接受高达30V 的电压。

我需要解决这一问题、我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    请使用3.3uH 的较小电感器和22uF 的较大输出电容器。

    也可以尝试使用2.2K 作为 R38、并在 R38上并行使用100pF、以查看是否有任何改进。

    B R
    Andy