This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:反馈偏置电流对输出误差的影响

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989837/tps737-feedback-bias-current-effect-on-output-error

器件型号:TPS737

您好、支持团队

我的客户正在使用 TPS737设计具有2.8V 和3.6V 两个可选输出的电路。 我们的问题是、由于有效并联电阻会发生变化、这将如何影响 LDO 输出精度? 您是否有一些公式可以用于计算数据表中第8.2.1节设计要求中提到的偏置电流导致的误差?

谢谢

Jeff Coletti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    监控器/序列发生器团队发布了一份应用手册、其中介绍了如何计算流入放大器输入端子的电流、并详细介绍了设置电阻分压器以补偿该电流的理论和过程。 该应用手册称为 "优化比较器输入端的电阻分压  器"、我在 TPS737数据表中添加了反馈电流的快速屏幕截图、因此您可以将该数据作为参考。