请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS549B22 尊敬的 TI 专家:
您能否帮助查看 TPS549B22的原理图?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Allen Li2:
总体原理图看起来不错。 我将提出以下建议:
1) 1)如果可能、将输入电容额定电压增加至25V。 12V 输入上的16V 电容器将会降额相当多。
2) 2)为与启动电容器 C820串联的启动电阻器添加0欧姆占位符。
3) 3)如 数据表第44页所示、为 SW 节点缓冲器 R+C 添加占位符 、以防需要减少 SW 振铃。
4) 4)尝试遵循 数据表第54页上的 EVM 布局示例和布局指南。