This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65084:使用 TPS650840或 TPS650842之间的差异

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990049/tps65084-the-difference-between-using-tps650840-or-tps650842

器件型号:TPS65084

您好、先生、

我们在笔记本电脑项目中使用了 TPS65084x 系列 PMIC、现在出现了混淆的问题、如下所示:

TPS650840和 TPS650842的 I2C 地址均为0x5E、BUCK3CTRL 寄存器的默认偏移量也是相同的(0x22)。  现在、CPU 发出的控制 BUCK3CTRL 寄存器的值是相同的(全部设置为72)、这对于 TPS650840是正常的、但对于 TPS650842来说超出了范围。

CPU 如何知道使用的 PMIC 是 TPS650840还是 TPS650842、然后发出相应的控制值?  TPS650840和 TPS650842的硬件设计是否有任何不同?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所述、TPS650842对于 BUCK3具有25mV 的步长、而 Intel 默认软件预期的步长为10mV。 要纠正此问题、必须更新 P-Unit 配置。

    我们对这些信息的访问不多、但我知道的是、P-Unit 配置寄存器"IOSF SB 寄存器0x108"必须从"0x60F1_0133"更改为"0x21F1_0151"。

    注意:TPS650840从未发布、它仅是预量产初始原型。