This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:UVLO 阈值

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989777/lv2862-uvlo-threshold

器件型号:LV2862

大家好、

  LV2862的内部固定 UVLO 阈值电平是多少? 数据表中似乎没有给出这种情况。

您能否指导我们如何连接电阻网络以及在客户想要在特定水平上调整 UVLO 阈值的情况下进行计算/设置?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件可通过使/SHDN 引脚悬空或引脚电压高于1.25V 来启用。

    如果需要分压器、可以使用上述信息来完成分压器计算。