This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:充电电流仅为0.3A

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989785/bq24610evm-charge-current-is-at-0-3a-only

器件型号:BQ24610EVM

大家好、

你好。

我们的客户在为3.6V 锂离子电池充电时遇到 BQ24610EVM 问题。 他使用了外部电源。 充电电流不是5A、而是仅获得0.3A、当他测量 BATT 上的电压时、电压为20V、而不是3.6V。 请参阅下面所附的图片以了解他的设置。  

感谢您就此提出的建议。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

      您是否在默认模式下使用 EVM? 您是否对电路板进行了任何修改?