This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:补偿环路问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9334, TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989482/tps40210-compensation-loop-question

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:PMP9334

我对 SMPS 的要求如下:

输入电压范围:30-350V

Vout1:18V @0.7A

输出电压2:12V @0.5A

Fsw:85-100KHz

拓扑:反激式 DCM

隔离:否

COUT:56.2uF

我使用2类补偿器电路从18V 线路获取反馈。  我查看了 TI 参考指南中提供的一些示例电路、但在反馈环路方面、没有一个示例电路具有设计计算器-我还查看 了应用范围类似的 PMP9334、但反馈环路设计计算器仍然缺失。  

下面是我目前为止所做的工作... 我已经在35V 电压下针对所有低负载和高负载进行了测试、以满足我的设计要求-输出电压非常稳定。 在输出负载为10W 的情况下(在18V 线路上)、该电路在高达100V 的电压下似乎可以正常工作。 在这之后,变压器开始嗡嗡声,ISNS 开始饱和...  

我看到另一位用户的另一篇帖子 ,是否 可以为每个人共享补偿工具?  

我在 这里附加了我的补偿电路快照 

有人可以向我建议任何方向吗?