This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:在 EN 之前存在 Vout

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424, TPSM84A21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988789/tpsm84424-vout-is-present-before-en

器件型号:TPSM84424
主题中讨论的其他器件: TPSM84A21

您好!  

我们遇到了 TPSM84424的输出电压在 EN 引脚上升沿之前导通的问题。  

您能否就调试的后续步骤提出建议?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    EN 电压在模块的引脚上是否得到探测? 它们是否与其他器件一起控制 EN 引脚、从而导致 EN 引脚在启动期间悬空?

    假设它们不是在模块的 EN 引脚处进行探测、EN 引脚可能会在最初悬空、从而导致器件开启。 如果 EN 引脚悬空、此器件在 EN 引脚上有一个内部电流源、可将其打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在模块的引脚处探测。 我们有一个 CPLD 使用外部1k Ω 下拉电阻器来驱动 EN 引脚、以确保其不悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您添加 SW 引脚。 这可能有助于提供线索。 TPSM84424在5V 提前出现时不会进行开关、因此看起来输出不是由于模块旋转了一个导致的。 如果 TPSM84424上拉5V 电压、我们将看到 SW 引脚上的持续开关、正如我们在 EN 变为高电平后看到的那样。 这让我想知道是否有漏电路径。 我可以想到两种可能性:

    1. 这种情况是在多个电路板上发生还是仅在一个电路板上发生? 如果它只是一个电路板、则我怀疑可能会有组装问题导致漏电路径。
    2. 他们能否检查以确保电路板上没有其他通向5V 输出的路径?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电路板上都会发生这种情况。 在我们的设计中、我们仅峰值了一种可能的12V 至5V 泄漏电流。 这位于 TPSM84A21MOJR Vin1和 Vin2 (12V 连接在一起)与 VG (连接到5V)上。 我将直接发送一封原理图电子邮件以供参考。 您能否验证这是否可行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    这很有可能。 TPSM84A21 VG+即将推出、并对5V 输出进行预充电。 TPSM84A21 EN 引脚是否悬空、从而在 EN 出现时立即使其导通?

    我猜 TPSM84A21是如何开启然后再关闭的、这是因为5V 仅上升大约300ms、然后开始衰减回零。