This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:L 的 PH 侧压降的原因

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986328/tps55010-the-reason-of-voltage-drop-on-the-ph-side-of-l

器件型号:TPS55010

您好!
我的客户正在评估 TPS55010、但他观察到三个电路板中的一个在 L 的 PH 侧出现压降、因为开关已停止。  您可以看到以下波形。  您能告诉我们原因吗?

 

他说、当他优化 COMP 引脚上的电容器值时、可以改善这一点。  那么、COMP 引脚上的电容器值是否未优化"原因之一"?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    如果我错了、请更正。 客户正在评估我们的 EVM、发现一个电路板在间歇性开关周期时出现问题。 如果是这种情况、您能否询问 以下事项?

    1.输入电压,输出电流=?

    VSENSE 和 PH 引脚电压、电感电流和 VIN 的波形

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    由于我们已经在内部解决了这些客户问题、我将关闭此主题。 如有其他问题、您可以随时向我发送电子邮件。

    谢谢你。

    此致、

    Excel