This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:bq24192的 UL 或 IEC 认证报告

Guru**** 2507935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986166/bq24192-the-ul-or-iec-certification-report-for-bq24192

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ24297

您好!

您能否提供 bq24192的 UL 或 IEC 认证报告?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我们提供了 BQ24297的 IEC 报告、 该报告与 BQ24192引脚兼容。 请访问 attached.e2e.ti.com/.../IEC62368_2D00_1-AK-50453827-0001_5F00_BQ24297.pdf

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的文件适用于 BQ24297。 它是否可用于 BQ24192?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    BQ24297 是 BQ24192的低电压版本。 BQ24297报告可作为 BQ24192的参考。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢。 您能否提供完整的测试报告?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    已通过电子邮件将其发送给您。

    谢谢、

    宁。