This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:组件击打(来自 dv/dt?)

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987805/lm5008a-component-blows-up-from-dv-dt

器件型号:LM5008A
主题中讨论的其他器件:LM5008

你(们)好

在连接之前没有预充电、组件会在 高于特定输入电压的情况下熔断(输入引脚会烧断、并且/或顶盖会在靠近输入引脚的位置烧断)。 输出电压瞬间峰值>20V。 通常、在该电路中、在初始延迟~1ms 后、输出电压的上升时间为1-2ms、最终值为12V。

这种情况在大约75V 时持续出现、并且只有在输入端使用足够小的保险丝(足够高的电阻)时才会出现(70m Ω-无问题、30m Ω- LM5008熔断)、这是输入电路中唯一的阻尼(包含3x22uF 并联陶瓷电容器)。

R_CL 当前为470k Ω。  负载 为22uF、与4.7欧姆电阻器串联、没有其他东西。 C_BST 为100nF (建议值10nF)。

缓解这种情况的最佳方法是什么? 最好不带阻尼。 必须能够热插拔84 V 电源。 次级侧上有齐纳二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道测试设置中导致此尖峰的原因?

    导线很长?

    我认为、最推荐的方法是对输入进行阻尼以避免这种情况。 因此可以避免 TVS、前提是在正常工作期间输入未接近绝对最大值。

    您可以尝试 添加外部(更长)软启动。 这可能会略微缓解问题、但不建议采用这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您愿意、我也可以查看您的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尖峰位于输出侧、到负载的走线仅为1-2 mm 的15 mil。 (输入电线为10cm/AWG 10。)

    只有在电源电阻小于70m Ω 时连接大于75V 的电压时、才会出现尖峰(输出、红色细迹线)。 否则、输出具有完全不同的行为(红色粗线迹、12V 稳态)。 蓝色布线行为相同(上升时间<100ns、~100ns 时过冲10-30%、远低于95V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *美国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我希望在10x 探针上看到测量结果、不会出现任何除法。  器件上的电气过载是由输入上的绝对最大违反引起的。

    我还想看到、您在输入上使用了适当的钳位和阻尼网络、以确保器件免受 EOS 的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在输入端放置一个100V 齐纳二极管。

    有没有方法来量化它? 我在数据表中找不到任何东西、除了 C1是"这个值中的高质量陶瓷电容器具有一个低 ESR"、也就是说没有阻尼。

    无法探测该高电平的无除法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、阻尼由输入电感量来量化、例如从滤波器中量化。

    电容为陶瓷输入电容器电容的4倍的电解电容器是一个很好的起点。 电解电容器的 ESR 应有助于抑制输入。

    www.ti.com/.../snva538.pdf