This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27323:UCC27323DR Vcc 电压检查

Guru**** 2506125 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27323, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987667/ucc27323-ucc27323dr-vcc-voltage-check

器件型号:UCC27323
主题中讨论的其他器件: UCC27524

您好!

TI UCC27323DR 芯片的电源电压是否为16V? 是否有更高电压材料的建议、因为其产品 UPS 的工作电压为15V、太接近16V、会损坏芯片? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 UCC27323、建议的工作条件是电源上的15V 电压、但这不会损坏 IC、尽管我们建议为偏置上的瞬态和/或过冲留出足够的裕度。

    从栅极驱动电压的角度来看、UCC27524可能是一个很好的替代方案。

    此致、  

    -Mamadou