This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:IC、MOSFET 在通电时裸片

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986522/lm5030-ic-mosfet-die-when-power-is-applied

器件型号:LM5030

你(们)好

我的设计如下。

输入:DC24V

输出:直流100V 2.5A

频率:70KHz

变压器: TON_6T:35T / L=200uH

当在空载条件下仅接通电源时、LM5030、MOSFET 会裸片。 是否有要检查的内容?

所附为电路图和 MOSFET 栅极波形。

e2e.ti.com/.../OSTEO.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    初级 FET 需要一些钳位;此外、整流器的额定电压不适合:
    2x 24Vin x 35/6 = 280V。
    在 CCM 下的这个电压电平下、请检查整流器的 Qrr、也需要钳位。
    变压器的磁化电感相当大、请检查斜率补偿是否足够。

    这些是我对您的功率级的第一个想法、祝您一切顺利、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我还有其他问题。

    1.  2x 24Vin x 35/6 = 280V。  

      =>做 x2的重点是什么?  

         即使在推挽应用中也必须使输入电压翻倍?

    2. 检查整流器的 Qrr、也需要夹紧。

      => Qrr 是 MOSFET 的 Qrr 的意思是什么? 所用 MOSFET 的 Qrr 为0.32uC。 我们是否需要更改它?

        钳位意味着缓冲器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd 在访问 e2e 论坛时遇到一些问题。 我正在为他发布他的回复。 请参阅下面的和随附的内容。

    e2e.ti.com/.../OSTEO-PwrStg.pdf

    FET  看到的电压应力是输入电压的两倍;这是通过 XFMR 传输的电压。

    整流器具有结电容、能量存储在那里、因此电荷 Q
    这种能量会导致振铃以及变压器漏电能量。

    需要钳制、实际上是通过 RC 缓冲器电路。

    400V SiC 二极管在这里可能会有所帮助。