您好!
BQ24610用于支持为6节串联锂离子电池充电、 这需要4.2 x 6 = 25.2V 的充电电压。 鉴于此、唯一高于此值以保证运行的"标准"适配器电压标称值为28V。
然而、这个器件只通告一个高达恰好28V 的运行范围、所以输入适配器上的任何耐受值将使其超出额定运行范围。 我看到的产品上的典型最小容差约为总容差3%、最大输入电压为28.84V。 保护功能在最低31.04V 之前不会生效、但我担心其他性能规格将无法保证达到该电压。
我发现性能规格在此处削减有点奇怪、特别是考虑到接近充电电压要求和标准适配器电压。 我担心、这可能是超出这一点的重大绩效偏差。 我们希望在28V 适配器电压下使用该器件、并对提供的数据表规格充满信心。
您能否提供有关此输入范围内性能偏差的任何数据? 您的内部数据是否能保证 ~28.84V (即30V)时的性能?
我参考过这篇类似的文章、但希望了解更多详细信息:
此外、这篇文章中的答案引用了数据表、表示建议将 Vcc 1-2V 设置为输出、但我在数据表中无法找到该规格。
您能否提供此建议的确切来源?
谢谢你