This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:在 PFM 模式下是否有任何应用曲线、如 TPS560430数据表(SLVSE22B)第20页的9.2.3节?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984225/tps560430-do-you-have-any-application-curves-in-pfm-mode-like-9-2-3-section-on-page-20-of-tps560430-datasheet-slvse22b

器件型号:TPS560430

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS560430用于他们的新产品。

 其条件如下。

 VIN=24V、Vo=12V、IO=0.05A (50mA)作为最大值。 因此、器件将始终在 PFM 模式下运行。   

 他们有以下问题、您能给我回复吗?

 问题1. 其负载电流范围为1mA~50mA。 对于 TPS560430、此电流范围是否没有问题?

 问题2.  如果  器件在 PFM 模式下运行、则需要获取 TPS560430数据表的9.2.3部分等任何应用曲线。

    你有曲线吗?

 问题3.  我认为9.2.2详细设计过程部分中描述的公式适用于 PWM 模式情况。

    对于 C 和 L 选择、使用 Webench 比使用这些公式更好吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Q1:1mA-50mA 无问题

    Q2:12V 输入电压、3.3Vo 60mA、Vin_AC、Vo_AC、SW 和 IL

    Q3:wenbech 值或数据表都是值、可以使用。 更喜欢表1中的数据表值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     非常感谢您的回复和波形。

     下面我可以再问一 个问题吗?

     问:客户希望根据其电源条件(Vin=24V、Vo=12V、Io=0.05A (50mA))选择电感器部件。

          根据表1、电感器值为33uH、因为它们使用 Vo=12V 和1.1MHz PFM 版本。

           而电感器电流 不大、因为其负负载电流仅为50mA。

           我认为 可以为 其情况使用具有200mA 峰值电流的电感器。

          但 在输出短路条件下 、由 HS 电流限制器限制的1.4A 电流将流动

          电感器中。 然后、电感器将饱和、因为1.4A 远高于200mA 峰值电流

          电感器电流会快速增加。  在饱和情况下、 我认为 HS 电流限制器响应 时间  

           不足以保护过流。

          我的问题是、

          是否需要选择饱和电流为1.5A 的电感器器件作为9.2.2.4电感器选择部分

         无论其输出电流如何?

     请给我回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于电感器选择,如果输出短路,安全的方法是选择高于1.1A 的饱和电流。 典型值将是正常的。

    另一种方法    是饱和电流高于0.8A、而在1.1A 时、电感不会下降到低于原始值50%、转换器将很好地保护器件、因为它具有谷值电流保护和峰值电流保护。

    当客户使用第二种方法时、请让他们在短时间内处理电感器的温度升高问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

     我可以再问几 个问题吗?

     正如我说过的、其负载的最大电流仅为50mA。 此外、它们不关心输出短路

    因为他们采取了避免 短路的方法。

     在这种情况下、我们如何 计算电感器峰值电流?

     如果它们的输出负载电流稳定在50mA、那么电感器峰值电流为200mA 就足够了。

     但是、如果负载电流从0mA 变为50mA 或从10mA 变为50mA、则会迅速变化  

    然后将开关模式从 DCM 模式更改为 CCM 模式和电感器电流

     将超过 200mA。

     我的资格如下。

     问题1.  您是否有任何方法可以计算瞬态条件下的电感器峰值电流?

     问题2. 是否需要使用饱和电流为1.1A 或更高的电感器、如上一个线程所述

           但 它们的负负载 电流 仅为50mA? (他们希望使用小尺寸电感器、因为 IO=50mA。)

     问题3. 如果 无法通过这些方法计算峰值电流、  是否最好  使用 TPS560430 EVM 检查电感器电流?   

     请给我回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     请 给我回复。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以仿真结果以通过 TI-PSpice 查看峰值电流、峰值电流与瞬态中的输出和电感值相关  

    2.如果不会出现短路情况,则额定电流可达200mA,原因是电流电平为 RSM 值。  

    EVM 电感器的额定电流为1.5A