This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700-SEP:最小高度

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984539/tl7700-sep-minimum-height

器件型号:TL7700-SEP

您好!

此零件的工程图中未列出最小零部件高度(TSSOP (PW))。 是否提供此信息? 我们正在研究使用热间隙焊盘、因此需要最小高度。

谢谢!

林肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林肯、

    我 现在正在与我们的封装团队进行核对、并将向您提供更新。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林肯、

    感谢您耐心等待我们跟踪此信息。 该器件采用8引脚 TSSOP (PW)封装时的最小高度为1.05mm。  

    谢谢、

    Sarah