This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:是否可以将最大 PWM 频率超出几 kHz?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986447/tps61194-is-it-okay-to-exceed-the-maximum-pwm-frequency-by-a-few-kilohertz

器件型号:TPS61194

将最大 PWM 频率超出几 kHz (例如24kHz)有哪些缺点?

在我们的应用中、陶瓷输出去耦电容器会在~18kHz 时引起轻微的可闻噪声、我们可以生成的下一个最高频率为24.4kHz。

我们以~1.2MHz 运行升压、看起来 PWM 在24.4kHz 下工作正常。

对于此应用、要使调光比和占空比准确、更重要的是要使设计不可闻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    可以正常工作。 但是、我们无法保证精度。

    BR、

    Robin