各位专家:
我的客户报告说 TPS54310电路有启动问题。 问题在于直流/直流电路无法以2欧姆的负载启动、而它可以以4欧姆的负载正常启动。 原理图如下:
其中、VCC=5V、VOUIT=3.3V、电感器为2.2uH、额定电流为4Arms (4.8A SAT)。
ckt 无法以2欧姆负载启动、输出电压非常低、几乎为零。 Vbias 正确、大约为2.7V。 SS 引脚电压似乎不正确。 在 ss 引脚上使用 ss 电容时、ss 电压极低、为1V。 我已让工程师移除 ss 电容器并观察 ss 引脚上的波形、下面是 ss 波形:
看起来 ss 由内部电路定期放电。 这就是为什么 ckt 无法启动的原因。 但我不明白为什么该引脚会定期放电? 我有工程师观察 VIN 电压、它非常稳定、5V、没有明显的压降。 器件的温度低、为30°C。 是否有其他可能的原因导致 ss 放电?
谢谢!
John