主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、 GPCCHEM、 BQ34110、 BQSTUDIO
您好!
我们刚刚完成了静置放电放松流程、以确定化学 ID。 关于收到的报告,我们有一些问题:
“最佳化学 ID:436最佳化学 ID (最大) 偏差,%:13.78"//化学 ID 偏差为13%。使用 LiFePO4对 SOC 精度和 SOH 精度有何影响?
"所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于15%
Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
436 13.78 1.22
421 14.31 0.76英寸//What as the creemas that make us chem ID sign other chem ID?
"为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID
器件/系列#1
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%//为什么它仅涉及 LiCoO2技术和 bq27? 我们希望在 LiFePO4技术上使用 bq34z100-G1。
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 1707.38
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 1844.43
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 1872.32
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 2157.65
最佳通用 ID 128
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"
等等 :
- 我们的应用超过30安培、因此我们有一个较低的分流电阻器(250µOhms Ω)。 我想计算的准确性会降低、我们能知道多少?
- 如果我们非常了解 SLUA450文档、则 OCV 是定义 Ra 表和 Qmax 的主要参数。 在我们的系统长时间关闭后、当它被唤醒时、bq34z100是否仅提供一个 OCV 测量值的 SOC 的近似值?
非常感谢您的帮助