This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:将 BQ51050与 BQ25100集成

Guru**** 2383170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985303/bq51050b-integrating-bq51050-with-bq25100

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ25100

大家好、

我已将 BQ51050B 集成到我的系统中、但现在我意识到我需要20mA 范围内的更小充电电流。 能否将 BQ51050B 与 BQ25100电池充电器集成?

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、尼克

    不建议结合使用 BQ51050B 和 BQ25100。   

    解决方案需要是 BQ5101B (5V 输出)、后跟电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Bill!!