This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS752-Q1:GND/散热器引脚连接

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS752-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984526/tps752-q1-gnd-heatsink-pin-connection

器件型号:TPS752-Q1

大家好、

在 验证  TPS752-Q1 (PWP 封装)的引脚1、10、11和20是否确实是内部连接时,请寻求您的帮助。 询问这一点、因为我们的一位客户报告说他们已对多 个 TPS75201QPWPRQ1 IC 执行了连续性测试、但发现这些引脚之间没有连接。 与数据表第22页的注释相反、这些引脚似乎也与散热焊盘断开连接。 内部连接的唯一引脚分别为3、4和8、9。

这是否是特定批次上可能存在的孤立案例? 请帮助我们检查和验证。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    我将在明天为您查看接合图、谢谢。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    引脚1、2、10、11、12、 13、14、15、16、18、 19和20未在内部连接。  

    最棒的  

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    非常感谢您对此进行深入研究。 我们已经与客户分享了您的回答、此时他们对引脚1、10、11、20 (名为 GND/散热器)的功能还有另一个疑问。 如果这些引脚之间和电源板之间没有内部连接、那么它们在热优化方面的功能是什么?

    它们似乎被用作"NC"引脚、因此它们不会实现任何散热器(如数据表中建议的那样)。 换言之、如果将它们包含在散热器区域中(请参阅附图)、则在内部耗散功率的热传递方面不会产生任何影响。 我们的理解是否正确?


    此致、

    Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、  

    我没有任何器件、但当您检查转角引脚之间的导通性时、它是打开还是关闭?

    它们有可能被直接连接至芯片连接焊盘(这就是我在图中没有看到任何接合线的原因)。  

    如果它们未相互连接、则不提供散热。  

    最棒的

    Juliette