请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61041 如果我想更改电压输出、能否将电位计连接到分压器并在启用时进行调节?
它可能是一个数字电位器、可在接近100Hz 的频率下改变电阻-这会干扰反馈环路吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我想更改电压输出、能否将电位计连接到分压器并在启用时进行调节?
它可能是一个数字电位器、可在接近100Hz 的频率下改变电阻-这会干扰反馈环路吗?
尊敬的 Soren:
如果您在本博客中讨论的是解决方案, 请访问 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-1 。 这也可以在器件运行期间更改 VOUT。