This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:波特图测试

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984104/tlv707-bode-plot-test

器件型号:TLV707

大家好、

我的客户需要验证 TLV70725。 问题如下。

对于波特图测试、我们能否在输出路径上直接添加10欧姆电阻器? 或其他建议电阻值?

2.我们如何设置 测试仪的纹波注入是合理的(例如:20mV-100mV)?

3.数据表结果的测试仪设置是多少

   a.测试仪模型?

   B.纹波注入电平?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

            请在下面查找我对问题的答复:

           (1)由于 TLV707是固定输出 LDO、客户将无法执行波特测试以实现稳定性、因为外部施加的小信号(通过注入器)无法到达反馈节点。 因此、没有电阻器可以帮助执行该测试。

           (2)出于执行稳定性波特测试的目的、纹波注入不会因上述原因而有所帮助。

           (3)关于 用于 生成 PSRR 曲线的测试仪模型、我 将返回给您。 客户可以使用任何矢量网络分析器、例如 Omicron Bode 100或 Ridley 200/300。 为了测量 PSRR 纹波、典型输入纹波为100mV。  测试仪条件为输出电流10mA、输出电流1uF、输入电压=输出电压+ 0.5V。

            谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

     

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

           (1)我对 "客户将无法执行波特测试以实现稳定性"感到困惑、"没有电阻器可帮助执行此测试。"

                       我们能否在 TLV707上进行波特图测试? 如果可以、则无需添加电阻器?

            谢谢!

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

            我们无法在 TLV707上进行稳定性波特图测试。  

    此致、

    斯里卡纳特