This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:需要更长的按钮复位时间

Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984243/tps3899-need-longer-push-button-reset-time

器件型号:TPS3899

大家好、

我的客户设计了 TPS3899并使用 SENSE 引脚执行按钮功能。

现在、他们希望至少实现15秒的更长 TD-sense 时间。 但似乎很难实现。

因此、您对此有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否在问我们是否有另一个具有更长感应延时的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您可以这么说! 客户询问的功能是

    1. 上电复位
    2. 按钮重置(如果客户按下按钮、则需要将延迟时间编程为最长15秒)。 此按钮键连接到 TPS3899的 SENSE)
    3. 此按钮复位信号用于系统 MCU 低电平有效

    对此请求有何想法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TPS3899可在检测时或电压阈值高于 VIT-+ VHYS 时具有延迟。  请参阅以下内容:

    客户是否可以延迟10秒?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    客户仍然需要超过15秒、他们的最终客户甚至要求30秒。

    现在他们使用两个 TPS3899来延长复位延迟时间、您能不能建议这样做?

    或者、我们是否有另一个可以设计更长延迟时间的监控器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是我第一次看到这种配置、我相信它会起作用。  我们没有其他延迟时间更长的监控器。