This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:如果我将充电电流设置为高电平(例如1.024A 和其他更高的值)、则输出电流会振荡

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984022/bq25898d-the-output-current-oscillate-if-i-set-the-charge-current-to-a-high-value-such-as-1-024a-and-other-higher-values

器件型号:BQ25898D

大家好、今天我在 PCBA 和 EVM 上发现了一个奇怪的例子。 当我启用具有大充电电流(例如1.024A)的充电器时、充电电流将如下图所示振荡。 这是特定功能还是缺陷?

PIC:电流波形

我认为这是由于输入电流限制较低、但我尝试将硬件和软件设置都调整为 EVM 上的最大值、这种情况也发生了。  

以下是充电器的寄存器设置:

地址 数据 注释(十六进制的所有值)
0 7F 输入电流限制、HIZ 和 ILIM 引脚
1 1 OTG 温度阈值和输入电压 DPM 偏移
2. 一维 #ADC 控件、OTG 频率、ICO、DCP 以及输入检测
3. 1A #电池负载、WDT 复位周期、OTG 和充电使能、以及 MINSYS 设置
4. 10. #Fast 充电电流限制设置和 MTK 泵使能
5. 11. #预充电和终止电流限制设置
6. 5e #充电电压调节限制、电池低电压和再充电阈值
7. 8D #终止电流使能、STAT 引脚、WDT、安全定时器和 JEITA 充电电流
8. 4f IR 补偿和热调节阈值
9. 44. ICO、扩展安全定时器、BATFET 控制、MTK 泵电压和 JEITA 充电电压
0a 74. #OTG 调节电压和电流限制设置
0b A7 #充电器 VBUS、充电模式、PG、USB 输入和系统电压调节状态
0°C 85. #WDT、OTG/VBUS OVP、热关断、安全计时器和 TS 引脚故障
0D 48 输入电压 DPM 设置
0E 0 #热调节充电状态和 ADC 电池电压转换
0f 0 ADC 系统电压转换
10. 0 ADC TS 引脚电压占 REGN 转换的百分比
11. D4 和 ADC VBUS 电压转换
12. 0 ADC 充电电流转换
13. 8. DPM 状态和输入电流限制设置
14. 15. #寄存器复位、输入电流优化器状态、器件 ID 和温度曲线

请帮助重现此问题并进行分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG0C=85表示 TS 故障(冷)。  有关详细信息、请参阅9.2.7.5 d/s 上的热敏电阻鉴定。

    谢谢、

    宁。