This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计中的24V 隔离式电源

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220, TPS54302, TPS54308, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983931/24v-isolated-power-in-design

主题中讨论的其他器件:TPS51220TPS54302TPS54308LM61495

您好,

客户已申请,电源输入为24V,输出为24V 5A,12V 10A,5V 10A,4.2V 3A,3.3V 10A。还需要 OV\UV\OC\UC/CRP。

您能否提供帮助、请推荐如何设计它?

此致

余安清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dc-dc request

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanqing、

    24Vin - 24Vout 5A、 我们可能没有建议。  

    对于其他4个输出、您可以使用 两个 TPS51220、这是一个双通道控制器。  

    如果您无法接受控制器、

    24Vin - 4.2Vout 3A、您可以选择 TPS54308或 TPS54302。

    24Vin - 3.3Vout 10A、您可以选择 LM61495。

    我还复制了我的同事、希望他能为您提供更多建议。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lishuang,

    感谢您的快速回复。

    如果隔离式输入电压为24V 或在 每个 直流/直流输出中使用隔离式输入电压、您可以提供建议吗?

    2.eFUSE 将帮助在 uC、OC,UV,OV?上提供保护

    此致

    余安清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanqing、

    您是否仍在寻找可为后续应用提供24V 输出的隔离式电源? 或者您只是在寻找能够实现24Vin 至12Vout、5Vout、4.2Vout 和3.3Vout 的后续器件?

    谢谢、

    Lishuang