This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:我们能否将 TPS54160用作负输出降压转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982213/tps54160-can-we-use-tps54160-as-a-negative-output-buck

器件型号:TPS54160

大家好、

我的客户希望将24V 输入转换为-20V/1W 输出。 我发现 TPS54160可能是一个不错的选择。 我们只需要将负输出连接到其 GND 引脚、并将正输出连接到基准 GND。 和 TPS54160的 Vinmax>24V+20V。

但我想再次与您确认 TPS54160是否合适。 TPS54160内部是否有其他限制可使其停止负降压工作? 如果不恰当、您还有其他建议吗? 谢谢。

此致、

韦恩