This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:确认了 LMZ14201H 详细信息

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982109/lmz14201h-lmz14201h-details-confirm

器件型号:LMZ14201H

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户希望确认 LMZ14201H 的一些详细信息。

当 LMZ14201H 输入电压出现但使能引脚被禁用时、内部计时器是否会切换?  换言之、存在 Vin 或使能引脚是否会启动器件的内部开关?  

谢谢

BR。

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

     如果 ENABLE 上的电压小于阈值(典型值1.18V)、则 器件将被禁用。  因此、在您的字中、当 Vin>6V 时 、使能引脚启动器件的内部切换。

     您还需要注意的是、EN 引脚在内部上拉至 VIN、可在常开应用中保持悬空。  当 VIN 接近其典型设计值时、最好使用使能分压器并打开稳压器。

     如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    BR、

    维克多