This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060 24V 功率监控

Guru**** 2506645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013605/lm5060-lm5060-24vpower-monitoring

器件型号:LM5060

您好!

我们将 LM5060MM/NOPB 用于24V 电源监控设计。 我们通过考虑 Vin (min)为19.2V、Vin (max)为28.8V、计算了 OVP、UVLO 条件下的分压电阻值。 我们在开关中使用了 FDS5351 MOSFET。 但当输入电压为24V 时、我们将在计时器引脚上获得5V 电压。 您能否澄清一下计时器引脚上的5V 电压是如何产生的。 我在这里附上了设计的快照 供参考。 在此设计中、我们最近将 R453更改为510k Ω、将 R454更改为620k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravan、

    感谢您的支持!

    您能否确认 是否在启动期间出现栅极电压? 对于故障情况、计时器会充电至~5V。

    请在启动期间共享 Vout、GATE、计时器和输入电流波形

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我代表萨拉万先生作出答复 栅极电压未出现。 我想它将连接到 VDS faukt,计时器正在充电。 我今天稍后会分享波形。

    此致、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们将在计时器电容器上获得5V 电压、并在输出电压和栅极上获得低电压。 请查找以下快照以供参考。

    定时器引脚电压

    Timer-pin

    输出电压

    Vout

    栅极电压

    Gate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravan、

    它看起来像是 Vgs 故障(数据表中的图22)、但如果您可以获得与图35类似的测试波形、则很容易调试。

    您能否检查 FET 是否正常? 多个电路板上的行为是否相同?  负载是多少?

    您能否检查栅极上的任何电容?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们采用了与数据表中的图35类似的测试波形。 输出仍然为0电压。 您能不能对观察到的电压给出评论。  PFB 快照供参考。  

    通道1 (Vin)、通道2 (计时器)、通道3 (GATE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravan、

    是否确定 通道2是计时器、通道3是栅极? 我认为这是不一样的。

    这是 Vgs 故障。

    您能否检查 FET 是否正常? 多个电路板上的行为是否相同?  负载是多少?

    您能否检查栅极上的任何电容?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我想我们已经像您说的那样交替探测了通道2和通道3。 如果是 Vgs 故障、那么使 MOSFET 导通的解决方案是什么? 我们是否需要更改任何电容器值?

    我们将再次共享测试波形 供您参考。

    MOSFET (FDS5351)工作正常。 我们在3个电路板中发现了同样的问题。 系统负载电流为0.33A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravan、

    减小  C702 或增大 C699会有所帮助。

    请测试以下情况、并告诉我它是否有助于加电。

    1. C699 = 1uF

    2.在其他情况下、保持 C699不变并删除 C702、 EC3

    BR、Rakesh