主题中讨论的其他器件: TPS92360
您好!
我想将 TPS61500 IC 用于7英寸 LCD 背光。 是否建议低于显示电流额定值。 请为该模型建议所需的电感器值和原理图、或提供 pspice 或 Tina 模型进行仿真

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vamsi、
我从该规范中得到的是、您需要驱动完全290mA 的电流(或者4个并联 LED 灯串、用于完全290*4=1160mA?) 并将电压升压至 VIN+19.2V、对吧? 电感器值可参阅数据表表4。 通常、小电感值适用于高频率。

如果您只需要290mA、我认为4.7uH 至22uH 全部正常。 您可以看一看 TPS92360、它也是一款单通道 LED 驱动器、具有更小的电流容量、当然成本也要低得多。
很抱歉、没有 TPS61500的仿真模型。 有关原理图、请参阅 EVM 板。