请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3895 您好!
我正在调查 UCC3895的死区时间。
(问题1)
数据表的公式(3)中显示了计算死区时间(Tdelay)的公式。
公式的 RDEL 设置为0Ω Ω 时、Tdelay 是否变为25ns?
(问题2)
如果问题1是"是"、25ns 是典型值吗? 还是最小值?
(问题3)
如果问题1不是、最小死区时间是多少?
此外、请告诉我变化。
此致、